结果:找到"shmictrl 单片机开发 WIFI ESP8266 ESP-12S 外网控制",相关内容1000条
- 寻找单片机开发人员软件硬件
- 项目一直是外包的,目前碰到的问题,现在工程师没有思路,寻找有单片机开发的人员,只负责写软件,硬件有现成的,也可以写硬件,打样贴片都不需要负责,我们自己打样贴片,只负责硬件和软件,主打产品智能家居,仪器仪表,电流电压,有愿意的私聊,开发时间30天内
- 所属专栏: 项目外包 标签: 单片机开发 发帖人:太阳一一昂 发帖时间:2023-08-28 17:57:00
- 补水纳米喷雾器方案开发
- 补水纳米喷雾器方案开发冬天是比较干燥的因为室内要开空调,或者烤火,或者柴暖都涉及到另一个问题那就是干燥,很多人脸上的肌肤就容易缺水干燥。如果不及时补水护理,就容易发生出油长痘的情况。所以补水成为了人们美妆护肤的一大重点,谁不爱美呢?通程创品推出了一个基于单片机的补水仪纳米喷雾器方案开发,详细知识说明如下。信息摘要:如果不及时补水护理,就容易发生出油长痘的情况。所以补水成为了人们美妆护肤的一大重点,谁不爱美呢?通程创品推出了一个基于单片机的补水仪纳米喷雾器方案开发。一、补水纳米喷雾器方案原理介绍本方案采用单片机NY8A051F型号芯片作为主控芯片开发,使用超声波高速震荡技术切割,可以让水和精华...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 单片机 PLC控制板开发 发帖人:TCOOP 发帖时间:2023-02-09 15:24:00
- 基于STC开发方案--制冷控制器(CNC周边设备控制系统)001
- 图片
- 所属专栏: 单片机开发 标签: STC 开发方案 单片机编程 控制器 工控板 发帖人:东莞步控电子 发帖时间:2021-06-18 14:07:00
- 暑期训练营进阶班参加心得
- 这次暑期训练营不仅让我利用上了暑假在家的闲暇时间,还让我学到了许多的知识技能,这还是我第一次焊接这么多东西,单片机也是跟着视频教程焊接的,引脚焊的虽然有点丑,但最后都能正常工作了,最重要的是学会了飞线大发。。。不得不说宋工的代码太厉害了,在阅读代码中也学习了很多东西,还有部分代码还没有看懂,部分代码在以后单片机的开发中还可以用上,同时在这次活动中也学习了庆科EMW3080的开发方法,学会了物联网设备的开发方法,以后可以更轻松的使用其他模组来实现功能。最后感谢立创eda,感谢嘉立创!工程链接:https://oshwhub.com/wy030002/zhi-neng-cha-zuo
- 所属专栏: 活动专属 标签: 51单片机 WiFi 物联网 发帖人:凌非卿Tel 发帖时间:2020-08-26 14:29:00
- 扫码/刷卡付费插座开发
- 86盒子开发扫码付费插座,需要电能上报远程开关,2G或者nbiot模块插卡取电同理能做的请联系我q9436582
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开发,外包,接单 发帖人:万金油999 发帖时间:2020-05-23 16:45:00
- 新人求助,如何使用单片机i/o控制mos管来控制发光二极管的亮灭?
- 想用单片机输出高低电平来实现发光二极管的亮灭,需要注意什么事项?电路该怎么设计?
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 控制 单片机 发光二极管 发帖人:Max1225 发帖时间:2019-11-19 14:36:00
- 可跑C代码的串口屏之T12白光烙铁
- T12白光烙铁也是电子DIY中一个非常经典的项目,以至于T12白光DIY烙铁也是广大爱好者和专业人员的标配工具;T12的整个电路可以说是一个标准的温控系统,因此把代码稍微改制,就可以实现各种温控器的方案;T12目前大多数采用12864的OLD方案在做,少数低端的还在使用数码管,为了彰显豪华版的T12,我们决定拿2.8吋的shmictrl液晶屏来做,这样显示就可以足够豪华为了做这个项目,某宝上买了一个最低档的套件,说实话,就是买个手柄,怕烫到自己。好了,废话不多说,上图:利用原来的外壳做个一个支架,连接屏幕。电路上采用标准的T12控制:加热部分:PWM信号控制MOS给烙铁头加热烙铁头热电偶信号...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 液晶屏 控制器 人机 快速开发 shmictrl T12 发帖人:jetbin 发帖时间:2019-07-12 10:56:00
- 可跑C代码的串口屏之6路WIFI外网可控电子开关(含源码和PCB)
- 六路WIFI外网IO控制器一直以来,物联网的控制一直都是电子界发展的一个热点,但是物联网的开发却不是一个简单的工程,而对于只是熟悉单片机这样的硬件开发者来说确实一件很难的事情,原因是除了掌握单片机的开发外,还的掌握互联网服务器的开发、手机端等开发等等,导致难度一再上升,为此我们在sHMICtrl的基础上,连接ESP-12S,完成了这个六路控制器,可由外网服务器直接透传内网控制sHMIctrl上的六路扩展IO的电平,同时屏幕上也可以直接控制这六路IO;大家知道,作为一个物联网控制设备,需要联网,而联网就需要有UI界面输入wifi密码,这个就一下难住了大多数的单片机开发者,常规的方案是借助手机来...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: shmictrl 单片机开发 WIFI ESP8266 ESP-12S 外网控制 发帖人:jetbin 发帖时间:2019-05-29 13:30:00
- 可跑C代码的串口屏之36V5A彩色电压电流表头(含源代码和PCB全套资料)
- 电路设计1、采样电路设计这是一个非常简单、实用、标准的电压电流采样电路,基本原理是:-电压经过R4R5的分压,进入单片机的电压AD采样;分压比是10:1,也就是说3.3V满量程的AD,实际可以测量的电压是:3.3(10+1)=36.3V;-电流经过R11采样电阻,确保主GND为0V的话,采样电阻另一端的电压就和电流有关,经欧姆定律得知,V采样电压=I0.025欧;-采样电压经过运放组成的放大电路,放大倍数由R8和R10决定,Vout=V采样电压*(27K+1.1K)/1.1K;-因此,电压电流两个AD通过上面电路接到单片机的两个AD端;2、辅助单片机的选型和电路设计考虑到精度和成本,我们选择...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: shmictrl 单片机开发 表头 LCD 发帖人:jetbin 发帖时间:2019-05-29 13:08:00
- WQX开发板STC15单片机多任务开发板
- WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 单片机开发板 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-27 19:41:00
返回